20.19 周期ハンドラ情報(cyclic_hand[])
- 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
#define <ID名称> <ID番号>
3 ) 周期ハンドラの開始アドレス(
entry_adderess)
4 ) 起動周期(
interval_counter)
- 定義範囲
1~(0x7FFFFFFF - system.tic_nume)/system.tic_deno
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用
OFF: 起動位相を保存しない(TA_PHS属性なし)
ON: 起動位相を保存する(TA_PHS属性あり)
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用