Everything
20.18 可変長メモリ・プール情報(variable_memorypool[])
ここでは,各可変長メモリ・プールを定義します。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
1 ) ID番号
- 説明
可変メモリ・プールID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~255
- 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。
2 ) ID名称(name
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
省略不可
3 ) 可変長メモリ・プールのサイズ(heap_size
- 説明
可変長メモリ・プールのサイズを,バイト単位で定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
24~0x10000000
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1024)を適用
4 ) 可変長メモリ・ブロック・サイズの上限(max_memsize
- 説明
可変長メモリ・ブロックサイズの上限をバイト単位で定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~0xBFFFFF4
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は36)を適用
- 補足
可変長メモリ・ブロック・サイズについては,「9.3.1 可変長メモリ・ブロックのサイズ」を参照してください。
5 ) メモリ・プール領域に付与するセクション名(mpl_section
- 説明
可変長メモリ・プール領域に付与するセクション名を定義します。
cfg600pxは,mpl_sectionで指定されたセクションにheap_sizeバイトの可変長メモリ・プール領域を生成します。このセクションのセクション属性は“DATA”,アライメント数は4です。リンク時には,このセクションをRAM領域に配置してください。
リンク時に,このセクションを0番地に配置してはなりません。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はBRI_HEAP)を適用