Everything

第20章  システム・コンフィギュレーション・ファイル


本章では,RI600PXに提供するデータを保持した情報ファイルを生成する際に必要となるシステム・コンフィギュレーション・ファイルの記述方法について解説しています。
20.1 概  要
以下に,システム・コンフィギュレーション・ファイルの表記方法を示します。
- コメント
“//” (連続する2個のスラッシュ)から行末までの部分がコメントとして扱われます。
- 数値
数値は,以下の形式で入力できます。ただし,0xFFFFFFFFを超える数値を指定してはなりません。
16進数: 数値の先頭に“0x”か“0X”を付加します。または,数値の最後に'h'か'H'を付加します。後者の場合でかつ先頭が英文字 (A~F)で始まる場合は先頭に必ず'0'を付加してください。なおここで使用する数値表現で英文字 (A~F)は大文字・小文字を識別しません。
10進数: “23”のように整数のみで表します。ただし'0'で始めることはできません。
8進数: 数値の先頭に'0'を付加するか数値の最後に'O'もしくは'o'を付加します。
2進数: 数値の最後に'B'または'b'を付加します。ただし'0'で始めることはできません。
- 演算子
数値に対して,以下の演算子を使用できます。
表20-1  演算子
演算子
優先度
演算方向
()

左から右
-(単項マイナス)
右から左
*,/,%
左から右
+,-(二項マイナス)

左から右

- シンボル
シンボルは数字,英大文字,英小文字,’_'(アンダースコア)より構成され,数字以外の文字で始まる文字列で表されます。
- 関数名
関数名は,数字,英大文字,英小文字,'_' (アンダースコア),'$'(ドル記号)より構成される数字以外の文字で始まり,“()”で終わる文字列で表されます。
アセンブリ言語で記述したモジュールを指定する場合は,その先頭ラベルを’_’で始まるように命名し,’_’を除いたものを関数名として指定してください。
- 周波数
周波数は,数字と’.’(ピリオド) から構成され“MHz”で終わる文字列で表されます。小数点以下は6桁が有効です。なお周波数は10進数のみで記述可能です。
20.2 デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイル
多くの定義項目では,ユーザが記述を省略した場合にデフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの内容が補われます。デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルは,環境変数LIB600で指定されるフォルダにあるdefault.cfgです。なお,このファイルを編集してはなりません。
20.3 コンフィギュレーション情報(静的API)
システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述するデータ(コンフィギュレーション情報)は,以下の通りです。