Everything

abs


絶対値(int型)を出力します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

int abs(int j);

[戻り値]

jの絶対値(jの大きさ),| j |を返します。

[詳細説明]

jの絶対値(jの大きさ),| j |を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。

[使用例]

#include    <stdlib.h>
void func(int l) {
    int val;
    val = -15;
    l = abs(val);   /*valの値の絶対値15をlに返す*/
}