Everything

atoi


文字列を整数(int型)へ変換します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *str);

[戻り値]

部分文字列が変換できた場合,変換された値を返します。変換できなかった場合,0を返します。

[詳細説明]

strの指す文字列の最初の部分をint型の表現に変換します。本関数は,“(int) strtol (str, NULL, 10)”と同じです。