除算(long型)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
ldiv_t ldiv(long n, long d);
[戻り値]
除算の結果を格納した構造体を返します。
[詳細説明]
long型の値を除算する場合に使用します。
分子nを分母dで割ったその商と剰余を算出し,その2つの整数を次に示す構造体ldiv_tのメンバとして格納します。
typedef struct {
long quot;
long rem;
} ldiv_t;
|
quotは商で,remは剰余です。dがゼロでない場合,“r = ldiv (n, d);”であれば,nは“r.rem + d * r.quot”に等しい値です。
dがゼロの場合,結果のquotメンバは,符号がnと同じで,大きさが表現可能な最大の大きさとなります。また,remメンバは0です。