Everything

qsort


整列します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compar)(const void*, const void *));

[詳細説明]

baseの指す配列をcomparが指す比較関数に関し昇順に整列します。nmembは配列の要素数,sizeは各要素のサイズです。comparが指す比較関数はbsearchと同様です。