アクティブ・プロジェクトのアクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,浮動小数点演算方法の設定/参照を行います。【CC-RH】
[指定形式]
build.Compile.FloatType = floatType
|
[設定]
|
|
floatType
|
浮動小数点演算方法を指定します。
指定可能な値を以下に示します。
|
|
|
FloatType.Fpu
|
浮動小数点演算に対して,FPUの浮動小数点演算命令を生成します。
|
FloatType.Auto
|
浮動小数点演算命令を生成します。
|
FloatType.Soft
|
浮動小数点演算に対して,ランタイム・ライブラリの呼び出し命令を生成します。
|
[参照]
設定されている値
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのアクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,浮動小数点演算方法の設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Compile.FloatType = FloatType.Fpu
>>>print build.Compile.FloatType
Fpu
>>>
|