build.Compile.PrecisionOfDoubleType
|
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,double型およびlong double型の精度の設定/参照を行います。【CC-RH V1.02.00以上】
[指定形式]
build.Compile.PrecisionOfDoubleType = precision
|
[設定]
|
|
precision
|
double型およびlong double型の精度を指定します。
指定可能な値を以下に示します。
|
|
|
PrecisionOfType.Single
|
double型およびlong double型を単精度浮動小数点型(4バイト)として扱います。
|
PrecisionOfType.Double
|
double型およびlong double型を倍精度浮動小数点型(8バイト)として扱います。
|
[参照]
設定されている値
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,double型およびlong double型の精度の設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Compile.PrecisionOfDoubleType = PrecisionOfType.Single
>>>print build.Compile.PrecisionOfDoubleType
Single
>>>
|