build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder
|
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,プリプロセス処理したソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RL】
[指定形式]
build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder = folder
|
[設定]
|
|
folder
|
プリプロセス処理したソース・ファイルを出力するフォルダのパスを文字列で設定します。
|
[参照]
プリプロセス処理したソース・ファイルを出力するフォルダのパス
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,プリプロセス処理したソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder = "/ProjectDir/Output_Vx.xx.xx"
>>>print build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder
%ProjectDir%\Output_Vx.xx.xx
>>>
|