Everything

プログラムの実行と停止

ターゲットへロードモジュールファイルのダウンロードが完了しましたので、プログラムを実行することが可能です。まずは、プログラムの実行と停止を行います。

 

1. プログラムの実行

CPUをリセット後、プログラムを実行させます。

メニューの「リセット&実行ボタン」をクリックしてください。

プログラムが実行され、ステータスバーに[RUN]と表示されます。

RH850/F1LボードのLEDが1秒毎に点灯します。