アクセスブレークの解除
アクセスブレークの解除
先ほど設定したアクセスブレークの解除を行います。
まず、イベントという機能を説明します。イベントとは、フェッチ、リード、ライトなどマイコンの動作を指しています。そして、イベントはブレーク、トレース等の各デバッグ機能のアクショントリガとして利用できます。先ほどのアクセスブレークは、wait(ある特定の番地)に0x80000が書き込まれたら(ライトされたら)ブレークするというイベントでした。
メニューの[表示]から[イベント]を選択してください。 |
イベントパネルが表示されるので[ハードウエアブレーク0001]を選択してください。 |
削除ボタンを左クリックしてください。アクセスブレークの解除ができます。 |
イベントパネルから[ハードウエアブレーク0001]が削除されたことを確認してください。 |
ワンポイントアドバイス |
アクセスブレークについて
アクセスブレークは変数がある値になったときにブレークできますが、ひとつの使い方として、「この変数がこのような値になるはずがない」といったバグに直面したとき、変数が想定外の数値になった場所を特定するのに役立ちます。