本製品の起動時に読み込むプラグインを設定します。
注意  | 本ダイアログにおける設定は,本製品の次回起動時に有効となります。  | 
 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | [ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
タブを選択することにより,プラグイン一覧エリアに表示するプラグインが切り替わります。
本ダイアログには,以下のタブが存在します。
本製品の起動時に読み込むプラグインを設定します。
表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
備考  | 本エリアの左上に表示されるボタンをクリックすると,すべてのチェック・ボックスの選択状態を変更することができます。  | 
 
| 
 
 
  
 | 
 
すべてのチェック・ボックスを選択します。 
 | 
| 
 
 
  
 | 
 
すべてのチェック・ボックスの選択を解除します。 
 | 
| 
 
 
  
 | 
 
すべてのチェック・ボックスの選択状態を反転します。 
 | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
本ダイアログのヘルプを表示します。 
 |