ビルド・ツールから出力されるメッセージの情報(エラー情報)をリスト表示します。
ビルド・ツールから出力されるメッセージの情報(エラー情報)をリスト表示します。
表示しているエラー情報は,各カラムをクリックすることによりソートすることができます(昇順/降順)。
なお,このエリアに表示しているエラー情報は,以下のタイミングで削除されます。
エラー情報をダブルクリック,またはエラー情報にキャレットをあわせて[Enter]キーを押下することにより,エディタ パネルをオープンして該当ファイルの該当行番号を表示します。
これにより,ビルド時に出力されたエラー・メッセージなどから,ソース・ファイルの該当するエラー行へジャンプすることができます。
警告メッセージ,またはエラー・メッセージが表示されている時に,コンテキスト・メニューの[メッセージに関するヘルプ]を選択するか,または[F1]キーを押下することにより,現在選択しているエラー情報のメッセージに関するヘルプを表示します。
また,Webブラウザを表示し,メッセージに関するFAQを検索します。
オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。)
FAQを非表示にしてください。(オプション ダイアログの[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]のチェックを外してください。)
FAQはスマート・ブラウザー パネル上で検索可能です。テキスト・ボックスにメッセージ番号等を入力して[FAQを検索]ボタンをクリックしてください。
[ファイル]メニュー→[名前を付けて エラー一覧 を保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,現在パネル上に表示されている内容をテキスト・ファイル(*.txt)に保存することができます。
エラー情報一覧エリアへのエラー・メッセージの表示/非表示を切り替えます。 |
|
エラー情報一覧エリアへの警告メッセージの表示/非表示を切り替えます。 |
|
エラー情報一覧エリアへの通常メッセージの表示/非表示を切り替えます。 |
|
エラー情報一覧エリアにメッセージを表示する対象範囲を選択します。 現在のファイル :現在アクティブなエディタ パネルで開いているファイル |
エラー一覧 パネル専用の[ファイル]メニューは以下のとおりです(その他の項目は共通です)。
パネル上に表示されている内容を,前回保存したテキスト・ファイル(*.txt)に保存します(「(c) ログの保存」参照)。 なお,起動後にはじめてこの項目を選択した場合は,[名前を付けて エラー一覧 を保存...]の選択と同等の動作となります。 |
|
パネル上に表示されている内容を,指定したファイル(*.txt)に保存するために,名前を付けて保存 ダイアログをオープンします(「(c) ログの保存」参照)。 |
エラー一覧 パネル専用の[編集]メニューは以下のとおりです(その他の項目はすべて無効となります)。