Everything

シリアル・ペリフェラル・インタフェース(RSPI

以下に、コード生成ツールがシリアル・ペリフェラル・インタフェース用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.28      シリアル・ペリフェラル・インタフェース用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_RSPIn_Create

シリアル・ペリフェラル・インタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_RSPIn_Create_UserInit

シリアル・ペリフェラル・インタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_rspin_receive_interrupt

受信バッファ・フル割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rspin_transmit_interrupt

送信バッファ・エンプティ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rspin_error_interrupt

RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rspin_idle_interrupt

RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_RSPIn_Start

RSPI通信を開始します。

R_RSPIn_Stop

RSPI通信を終了します。

R_RSPIn_Send

RSPI送信を開始します。

R_RSPIn_Send_Receive

RSPI送受信を開始します。

r_rspin_callback_receiveend

受信バッファ・フル割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rspin_callback_error

RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rspin_callback_transmitend

RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_RSPIn_Create

R_RSPIn_Create_UserInit

r_rspin_receive_interrupt

r_rspin_transmit_interrupt

r_rspin_error_interrupt

r_rspin_idle_interrupt

R_RSPIn_Start

R_RSPIn_Stop

R_RSPIn_Send

R_RSPIn_Send_Receive

r_rspin_callback_receiveend

r_rspin_callback_error

r_rspin_callback_transmitend

使用例