Everything

r_csimn_callback_sendend

CSI送信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、CSI送信完了割り込みINTCSImnに対応した割り込み処理r_csimn_interruptのコールバック・ルーチン(R_CSImn_Send、またはR_CSImn_Send_Receiveの引数 tx_num で指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_csimn_callback_sendend ( void );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし