簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnに対応した割り込み処理r_iicmn_interruptのコールバック・ルーチン(R_IICmn_Master_Receiveの引数 rx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_iicn_callback_master_receiveend ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし