Everything

R_SAUm_Create_UserInit

シリアル・アレイ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は,R_SAUm_Create のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_SAUm_Create_UserInit ( void );

備考              m は、ユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし