データのCSI受信を開始します。
備考1. 本 API 関数では、 1 バイト単位のCSI受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。
備考2. CSI受信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前にR_CSImn_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
MD_STATUS R_CSImn_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
O |
uint8_t * const rx_buf; |
受信したデータを格納するバッファへのポインタ |
|
I |
uint16_t rx_num; |
受信するデータの総数 |
[戻り値]
|
マクロ |
説明 |
|
MD_OK |
正常終了 |
|
MD_ARGERROR |
引数の指定が不正 |