簡易IICマスタ送信を開始します。
備考 本 API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位の簡易IICマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_IICmn_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
uint8_t adr; |
デバイス・アドレス |
I |
uint8_t * const tx_buf; |
送信するデータを格納したバッファへのポインタ |
I |
uint16_t tx_num; |
送信するデータの総数 |
備考 以下に、デバイス・アドレス adr の指定形式を示します。
![]() |
[戻り値]
なし