|
|
|
マクロ
|
mbstate_t
|
多バイト文字の並びとワイド文字の並びの間に必要な変換の状態を保持する型です。
|
wint_t
|
拡張文字を保持する型です。
|
定数
(マクロ)
|
WEOF
|
ファイルの終わりを表します。
|
関数
|
fwprintf
|
出力形式を変換して、ストリームへ出力します。
|
vfwprintf
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたfwprintfと等価です。
|
swprintf
|
出力形式を変換してワイド文字の配列に書き込みます。
|
vswprintf
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたswprintfと等価です。
|
wprintf
|
与えられた実引数の前にstdoutを実引数として付加したfwprintfと等価です。
|
vwprintf
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたwprintfと等価です。
|
fwscanf
|
ワイド文字列の制御に従ってストリームから入力して変換し、オブジェクトに代入します。
|
vfwscanf <-lang=c99>
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたfwscanfと等価です。
|
swscanf
|
ワイド文字列の制御に従って変換し、オブジェクトに代入します。
|
vswscanf <-lang=c99>
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたswscanfと等価です。
|
wscanf
|
与えられた実引数の前にstdinを実引数として付加したfwscanfと等価です。
|
vwscanf <-lang=c99>
|
可変個数の実引数並びをva_listで置き換えたwscanfと等価です。
|
fgetwc
|
wchar_t型として取り込みwint_t型に変換します。
|
fgetws
|
ワイド文字の列を配列に格納します。
|
fputwc
|
ワイド文字を書き込みます。
|
fputws
|
ワイド文字列を書き込みます。
|
fwide
|
入出力の単位を設定します。
|
getwc
|
fgetwcと等価です。
|
getwchar
|
実引数にstdinを指定したgetwcと等価です。
|
putwc
|
fputwcと等価です。
|
putwchar
|
第2引数にstdoutを指定したputwcと等価です。
|
ungetwc
|
ワイド文字をストリームに戻します。
|
wcstod / wcstof / wcstold
|
ワイド文字列の最初の部分をdouble, floatおよびlong double型の表現に変換します。
|
wcstol / wcstoll / wcstoul / wcstoull
(wcstoll <-lang=c99>)
(wcstoull <-lang=c99>)
|
ワイド文字列の最初の部分をlong int, long long int, unsigned long int およびunsigned long long int型の表現に変換します。
|
関数
|
wcscpy
|
ワイド文字列をコピーします。
|
wcsncpy
|
n個以下のワイド文字をコピーします。
|
wmemcpy
|
nワイド文字をコピーします。
|
wmemmove
|
nワイド文字をコピーします。
|
wcscat
|
ワイド文字列をコピーし、ワイド文字列の最後に付加します。
|
wcsncat
|
n個以下のワイド文字列をコピーし、ワイド文字列の最後に付加します。
|
wcscmp
|
ワイド文字列同士を比較します。
|
wcsncmp
|
nワイド文字以下の配列を比較します。
|
wmemcmp
|
nワイド文字を比較します。
|
wcschr
|
ワイド文字列の中でワイド文字を検索します。
|
wcscspn
|
ワイド文字列の中で、ワイド文字列が含まれているかを検索します。
|
wcspbrk
|
ワイド文字列の中で、ワイド文字列が含まれている最初の位置を検索します。
|
wcsrchr
|
ワイド文字列の中でワイド文字が最後に現れる位置を検索します。
|
wcsspn
|
ワイド文字列の中から、ワイド文字を含む先頭部分の最大の長さを計算します。
|
wcsstr
|
ワイド文字列の中からワイド文字の並びをが最初に現れる位置を検索します。
|
wcstok
|
ワイド文字列をワイド文字で区切られる字句の列に分割します。
|
wmemchr
|
オブジェクトの先頭からnワイド文字の中でワイド文字が最初に現れる位置を検索します。
|
wcslen
|
ワイド文字列の長さを計算します。
|
wmemset
|
nワイド文字をコピーします。
|
mbsinit
|
初期変換状態か判定します。
|
mbrlen
|
多バイト文字を構成するバイト数を計算します。
|