fputwc
ストリーム入出力用ファイルへ1つのワイド文字を出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fputwc(wchar_t c, FILE *fp);
[引数]
c 出力する文字
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:出力したワイド文字
異常:EOF
[備考]
書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
fputwc関数はfputc関数のワイド文字対応版です。