wcsncat
文字列に文字列を指定した文字数分連結します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncat(wchar_t * restrict s1, const wchar_t * restrict s2, size_t n);
[引数]
s1 連結される文字列へのポインタ
s2 連結する文字列へのポインタ
n 連結する文字数
[戻り値]
s1の値
[備考]
wcsncat関数はstrncat関数のワイド文字対応版です。