データを書式に従って変換し、指定した領域へ出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
long swprintf(wchar_t *restrict s, size_t n, const wchar_t *restrict control [, arg] ...);
[引数]
s データを出力する記憶域へのポインタ
n 出力するワイド文字数
control 書式を示すワイド文字列へのポインタ
arg,... 書式に従って出力されるデータ
[戻り値]
正常:変換した文字数
異常:表現形式エラー又はn個以上のワイド文字の書き込みが要求された場合は負の値
[備考]
swprintf 関数はsprintf関数のワイド文字対応版です。