20.8 ドメイン定義(domain)
ここでは,ドメインを定義します。本定義を省略したドメインIDのドメインは,trust = NOの扱いとなります。

形式

< >内は,ユーザが記述する部分を示します。

 domain[ <1. ID番号> ] {
     trust       = <2. 信頼されたドメイン(trust)>;
 };


1 ) ID番号

- 説明
ドメインID番号を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜15


- 省略時の扱い
省略不可


2 ) 信頼されたドメイン(trust

- 説明
信頼されたドメインかどうかを定義します。


- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
以下のいずれか。


YES: 信頼されたドメインとする。

NO: 信頼されたドメインとしない。

- 省略時の扱い
省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は“NO”)を適用