20.15 ミューテックス情報(mutex[])
ここでは,各ミューテックスを定義します。

形式

< >内は,ユーザが記述する部分を示します。

 mutex[ <1. ID番号> ] {
     name          = <2. ID名称(name)>;
     ceilpri       = <3. 上限優先度(ceilpri)>;
 };


1 ) ID番号

- 説明
ミューテックスID番号を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜255


- 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。


2 ) ID名称(name

- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。


 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル


- 定義範囲



- 省略時の扱い
省略不可


3 ) 上限優先度(ceilpri

- 説明
RI600PXのミューテックスは,簡略化した優先度上限プロトコルを採用しています。ここには,上限優先度を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜システム情報(system)タスク優先度の最大値(priority)


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用