以下に,コード生成がシリアル・インタフェース IICA用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.34 シリアル・インタフェース IICA用API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
シリアル・インタフェース IICAを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
シリアル・インタフェース IICAに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
IICA通信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。 | |
ストップコンディションを発生させます。 | |
IICA通信を終了します。 | |
シリアル・インタフェース IICA をリセットします。 | |
シリアル・インタフェース IICAに対するクロック供給を停止します。 | |
IICAマスタ送信を開始します。 | |
IICAマスタ受信を開始します。 | |
IICAマスタ送信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。 | |
IICAマスタ受信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。 | |
IICAマスタ通信エラーの検出に伴う処理を行います。 | |
IICAスレーブ送信を開始します。 | |
IICAスレーブ受信を開始します。 | |
IICAスレーブ送信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。 | |
IICAスレーブ受信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。 | |
IICAスレーブ通信エラーの検出に伴う処理を行います。 | |
ストップ・コンディションの検出に伴う処理を行います。 | |
STOPモード時のアドレス一致ウェイクアップ機能の動作を許可します。 | |
STOPモード時のアドレス一致ウェイクアップ機能の動作を禁止します。 | |
STOPモード時のアドレス一致ウェイクアップ機能の動作を許可します。 | |
STOPモード時のアドレス一致ウェイクアップ機能の動作を禁止します。 |