r_iican_callback_master_error

IICAマスタ通信エラーの検出に伴う処理を行います

 

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”

static void   r_iican_callback_master_error ( MD_STATUS flag );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

MD_STATUS flag;

通信エラーの発生要因

  MD_SPT                 ストップ・コンディションの検出

  MD_NACK             アクノリッジの未検出

(アドレス一致のスレーブがない、またはスレーブがデータ受信できない/次のデータを必要としない場合)

 

 

[戻り値]

なし