R_IICAn_Master_Receive

IICAマスタ受信を開始します。

備考              API 関数では、1 バイト単位のIICAマスタ受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

 

[指定形式]

#include       “r_cg_macrodriver.h”

MD_STATUD   R_IICAn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf,
 uint16_t rx_num, uint8_t wait );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

スレーブ・アドレス

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

I

uint8_t wait

スタート・コンディションのセットアップ時間

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

バス通信状態

MD_ERROR2

バズ未解放状態