R_IICAn_Master_Send

IICAマスタ送信を開始します。

備考              API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のIICAマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

 

[指定形式]

#include       “r_cg_macrodriver.h”

MD_STATUS   R_IICAn_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf,
 uint16_t tx_num, uint8_t wait );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

スレーブ・アドレス

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

I

uint8_t wait

スタート・コンディションのセットアップ時間

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

バス通信状態

MD_ERROR2

バス未解放状態