ルネサス
IICAマスタ受信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、IICAマスタ受信完了割り込みINTIICAnに対応した割り込み処理r_iican_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_iican_callback_master_receiveend ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]