r_iican_callback_slave_error

IICAスレーブ通信エラーの検出に伴う処理を行います

 

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”

static void   r_iican_callback_slave_error ( MD_STATUS flag );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

MD_STATUS flag;

通信エラーの発生要因

  MD_ERROR           アドレス不一致の検出

  MD_NACK             アクノリッジの未検出

(マスタ受信終了)

 

 

[戻り値]

なし