Everything
 

処理中表示 ダイアログ


時間を要する処理を行っている際に,その進捗状況を表示します。

本ダイアログは,実行中の処理が完了した場合,自動的にクローズします。

図 A.32

処理中表示 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

時間を要する処理において,メッセージが発生した際に自動的に表示

[各エリアの説明]

(1)

メッセージ表示エリア

処理中に発生したメッセージを表示します(編集不可)。

(2)

プログレスバー

現在実行中の処理の進捗状況をバーの長さで表示します。

なお,進捗率が100%に達した場合(右端までバーの長さが達した場合),本ダイアログは自動的にクローズします。

[機能ボタン]

ボタン

機能

キャンセル

現在実行中の処理を中断し,本ダイアログをクローズします。

ただし,実行中の処理の中断が不可能な場合,このボタンは無効となります。