20.11 セマフォ情報(semaphore[])
ここでは,各セマフォを定義します。

形式

< >内は,ユーザが記述する部分を示します。

 semaphore[ <1. ID番号> ] {
     name          = <2. ID名称(name)>;
     max_count     = <3. 最大資源数(max_count)>;
     initial_count = <4. 初期資源数(initial_count)>;
     wait_queue    = <5. 待ちキュー属性(wait_queue)>;
 };


1 ) ID番号

- 説明
セマフォID番号を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜255


- 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。


2 ) ID名称(name)

- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。


 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
−


- 省略時の扱い
省略不可


3 ) 最大資源数(max_count)

- 説明
セマフォの最大資源数を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜65535


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用


4 ) 初期資源数(initial_count)

- 説明
セマフォの初期資源数を指定します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
0〜max_count


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用


5 ) 待ちキュー属性(wait_queue)

- 説明
待ちキューの属性を定義します。


- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
以下のいずれか。


TA_TFIFO: FIFO順

TA_TPRI: タスクの現在優先度順
ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はTA_TFIFO)を適用