ルネサス
19.2.12 時間管理機能 以下に,RI600PXが時間管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−16 時間管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 set_tim システム時刻の設定 タスク iset_tim システム時刻の設定 非タスク get_tim システム時刻の参照 タスク iget_tim システム時刻の参照 非タスク cre_cyc 周期ハンドラの生成 タスク acre_cyc 周期ハンドラの生成(ID番号自動割付け) タスク del_cyc 周期ハンドラの削除 タスク sta_cyc 周期ハンドラの動作開始 タスク ista_cyc 周期ハンドラの動作開始 非タスク stp_cyc 周期ハンドラの動作停止 タスク istp_cyc 周期ハンドラの動作停止 非タスク ref_cyc 周期ハンドラ詳細情報の参照 タスク iref_cyc 周期ハンドラ詳細情報の参照 非タスク cre_alm アラーム・ハンドラの生成 タスク acre_alm アラーム・ハンドラの生成(ID番号自動割付け) タスク del_alm アラーム・ハンドラの削除 タスク sta_alm アラーム・ハンドラの動作開始 タスク ista_alm アラーム・ハンドラの動作開始 非タスク stp_alm アラーム・ハンドラの動作停止 タスク istp_alm アラーム・ハンドラの動作停止 非タスク ref_alm アラーム・ハンドラ詳細情報の参照 タスク iref_alm アラーム・ハンドラ詳細情報の参照 非タスク