ルネサス
19.2.1 タスク管理機能 以下に,RI600PXがタスク管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表19−1 タスク管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 cre_tsk タスクの生成 タスク acre_tsk タスクの生成(ID番号自動割付け) タスク del_tsk タスクの削除 タスク act_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングする) タスク iact_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングする) 非タスク can_act 起動要求のキューイング解除 タスク ican_act 起動要求のキューイング解除 非タスク sta_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングしない) タスク ista_tsk タスクの起動(起動要求をキューイングしない) 非タスク ext_tsk 自タスクの終了 タスク exd_tsk 自タスクの終了と削除 タスク ter_tsk タスクの強制終了 タスク chg_pri タスク優先度の変更 タスク ichg_pri タスク優先度の変更 非タスク get_pri タスク現在優先度の参照 タスク iget_pri タスク現在優先度の参照 非タスク ref_tsk タスク詳細情報の参照 タスク iref_tsk タスク詳細情報の参照 非タスク ref_tst タスク基本情報の参照 タスク iref_tst タスク基本情報の参照 非タスク