| 
 debugger.ActionEvent.GetLine 
 | 
アクション・イベント結果を保持する数を設定/参照します。
[指定形式]
debugger.ActionEvent.GetLine = number 
 | 
 
[設定]
| 
 | 
 | 
| 
 
number 
 | 
 
アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定します(デフォルト:10000)。 
 | 
 
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
-  | アクション・イベント結果をPythonコンソール内で保持する数を設定/参照します。  | 
 
-  | 設定した数を超える場合は,アクション・イベントの結果を保持しません。古いアクション・イベントの結果から削除します。有効範囲は,5000〜100000です。  | 
 
[使用例]
>>>print debugger.ActionEvent.GetLine 
10000 
>>>debugger.ActionEvent.GetLine = 50000 
>>>print debugger.ActionEvent.GetLine 
50000 
 |