書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。【シミュレータ以外】
[指定形式]
debugger.Memory.NoVerify = noverify 
 | 
 
[設定]
| 
 | 
 | 
| 
 
noverify 
 | 
 
書き込み時にベリファイするかどうかを設定します。 
True		:書き込み時にベリファイします。 
False		:書き込み時にベリファイしません。 
 | 
 
[参照]
設定されている値
注意  | PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。  | 
 
[詳細説明]
[使用例]
>>>print debugger.Memory.NoVerify 
False 
>>>debugger. Memory.NoVerify = True 
>>>print debugger. Memory.NoVerify 
True 
>>> 
 |