| 
 debugger.ProcessorElement 
 | 
マルチコアのPEを設定/参照します。【RH850】
[指定形式]
debugger.ProcessorElement = number 
 | 
 
[設定]
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
注意  | 設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。  | 
 
[使用例]
>>>print debugger.ProcessorElement 
1 
>>>debugger.ProcessorElement = 2 
>>>print debugger.ProcessorElement 
2 
>>> 
 |