| 
 debugger.Option.AccessDuringExecution debugger.Option.AccessStopExecution debugger.Option.AfterTraceMemoryFull debugger.Option.MainClockFrequency  | 
| 
 実行中にメモリ領域にアクセスするかどうかを設定します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】  | 
||
PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。  | 
>>>print debugger.Option.AccessDuringExecution True >>>debugger.Option.AccessDuringExecution = False >>>print debugger.Option.AccessDuringExecution False >>>  | 
>>>print debugger.Option.MainClockFrequency 10000 >>>debugger.Option.MainClockFrequency = 12000 >>>print debugger.Option.MainClockFrequency 12000 >>>  | 
>>>print debugger.Option.TracePriority SpeedPriority >>>debugger.Option.TracePriority = TracePriority.DataPriority >>>print debugger.Option.TracePriority DataPriority >>>  |