| 
 debugger.XTrace.Addup 
debugger.XTrace.Complement 
debugger.XTrace.Mode 
 | 
トレース・オプションを設定/参照します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】
[指定形式]
debugger.XTrace.Addup = addup【シミュレータ】 
debugger.XTrace.Complement = complement【IECUBE【V850】】【IECUBE2【V850】】 
debugger.XTrace.Mode = traceMode【シミュレータ】【IECUBE】【IECUBE2】 
 | 
 
[設定]
| 
 | 
 | 
| 
 
addup 
 | 
 
タイム・タグを積算するかどうかを設定します。 
True		:タイム・タグを積算します。 
False		:タイム・タグを積算しません。 
 | 
| 
 
complement 
 | 
 
トレースを補完するかどうかを設定します。 
True		:トレースを補完します。 
False		:トレースを補完しません。 
 | 
| 
 
traceMode 
 | 
 
トレース制御モードを設定します。 
指定可能なトレース制御モードを以下に示します。 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 
TraceMode.FullBreak 
 | 
 
トレース・メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。 
 | 
| 
 
TraceMode.FullStop 
 | 
 
トレース・メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。 
 | 
| 
 
TraceMode.NonStop 
 | 
 
トレース・メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。 
 | 
 
[参照]
設定されている値
注意  | PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。  | 
 
[詳細説明]
[使用例]
>>>print debugger.XTrace.Addup 
False 
>>>debugger.XTrace.Addup = True 
>>>print debugger.XTrace.Addup 
True 
>>> 
 |