| 
 debugger.Download.Property 
 | 
デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件を設定/参照します。
[指定形式]
debugger.Download.Property = downloadlist 
 | 
 
[設定]
[参照]
ダウンロード・ファイルの条件のリスト
[詳細説明]
-  | デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件の設定/参照を行います。  | 
 
注意  | downloadlistで指定するリストは,IronPythonのリストではなく,C#のリストとなります。 
そのため,まず条件リストを参照して,そのリストに対して操作してください。  | 
 
di = debugger.Download.Property 
 | 
 
このdiに対してリストの操作を行います。
使用方法は[使用例]を参考にしてください。
[使用例]
>>>di = debugger.Download.Property 
>>>print di[0].FileName 
C:\project\test.abs 
>>>print di[0].DownloadFileType 
LoadModule 
>>>dc = DownloadCondition() 
>>>dc.FileName = "C:/project/test2.abs" 
>>>dc.DownloadFileType = DownloadFileType.LoadModule 
>>>di.Add(dc) 
>>>debugger.Download.Property = di 
>>> 
 |