R_SCIn_IIC_Master_Receive


SCIマスタ受信を開始します(簡易I2Cモード)。

備考 1.

本API関数では,データ(引数adrで指定されたスレーブ・アドレス)をスレーブ・デバイスにSCIマスタ送信したのち,1バイト単位のSCIマスタ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 2.

本API関数では,SCIマスタ受信の開始処理として,内部的にR_SCIn_IIC_StartConditionの呼び出しを行っています。

備考 3.

SCIマスタ受信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_SCIn_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_SCIn_IIC_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t         adr;

スレーブ・アドレス

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t        rx_num;

受信するデータの総数

[戻り値]

なし