ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
シリアル・コミュニケーション・インタフェース
R_SCIn_Stop
R_SCI
n
_Stop
SCI通信を終了します。
[指定形式]
void R_SCI
n
_Stop ( void );
備考
n
は,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_SCIn_Start
次のトピックスへ
R_SCIn_Serial_Send
目次
R_SCIn_Create
R_SCIn_Create_UserInit
r_scin_transmitend_interrupt
r_scin_transmit_interrupt
r_scin_receiveend_interrupt
r_scin_receiveerror_interrupt
R_SCIn_Start
R_SCIn_Stop
R_SCIn_Serial_Send
R_SCIn_Serial_Receive
R_SCIn_Serial_Multiprocessor_Send
R_SCIn_Serial_Multiprocessor_Receive
R_SCIn_Serial_Send_Receive
R_SCIn_SmartCard_Send
R_SCIn_SmartCard_Receive
R_SCIn_IIC_Master_Send
R_SCIn_IIC_Master_Receive
R_SCIn_SPI_Master_Send
R_SCIn_SPI_Master_Send_Receive
R_SCIn_SPI_Slave_Send
R_SCIn_SPI_Slave_Send_Receive
R_SCIn_IIC_StartCondition
R_SCIn_IIC_StopCondition
r_scin_callback_transmitend
r_scin_callback_receiveend
r_scin_callback_receiveerror