R_SCIn_SPI_Master_Send_Receive


SCIマスタ送受信を開始します(簡易SPIモード)。

備考 1.

本API関数では,SCIマスタ送信処理として,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のSCIマスタ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

本API関数では,SCIマスタ受信処理として,1バイト単位のSCIマスタ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 3.

SCIマスタ送受信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_SCIn_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS   R_SCIn_SPI_Master_Send_Receive ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t        tx_num;

送信するデータの総数

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t        rx_num;

受信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数tx_numの指定が不正