ルネサス
R_SCIn_IIC_StartCondition
スタート・コンディションを発行します。
備考
本API関数は,R_SCIn_IIC_Master_Send,およびR_SCIn_IIC_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。
[指定形式]
void R_SCIn_IIC_StartCondition ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]