ルネサス
r_scin_callback_transmitend
送信終了割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,r_scin_transmitend_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_scin_callback_transmitend ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]