ルネサス
get_tid iget_tid 概要 RUNNING状態のタスクの参照 C言語形式 ER get_tid ( ID *p_tskid ); ER iget_tid ( ID *p_tskid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 O ID *p_tskid; IDを格納する領域へのポインタ 機能 RUNNING状態のタスクのIDをp_tskidで指定された領域に格納します。 備考 本サービス・コールでは,RUNNING状態へと遷移しているタスクが存在しなかった場合(IDLE状態)には,p_tskidで指定された領域にTSK_NONEを格納しています。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_CTX -25 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
ER get_tid ( ID *p_tskid ); ER iget_tid ( ID *p_tskid );
ER get_tid ( ID *p_tskid );
ER iget_tid ( ID *p_tskid );
ID *p_tskid;