ルネサス
16.2.11 システム状態管理機能 以下に,RI850V4がシステム状態管理機能として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表16−11 システム状態管理機能 サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 rot_rdq,irot_rdq レディ・キューの回転 タスク,非タスク vsta_sch スケジューラの強制起動 タスク get_tid,iget_tid RUNNING状態のタスクの参照 タスク,非タスク loc_cpu,iloc_cpu CPUロック状態への移行 タスク,非タスク unl_cpu,iunl_cpu CPUロック状態の解除 タスク,非タスク sns_loc CPUロック状態の参照 タスク,非タスク dis_dsp ディスパッチ禁止状態への移行 タスク ena_dsp ディスパッチ禁止状態の解除 タスク sns_dsp ディスパッチ禁止状態の参照 タスク,非タスク sns_ctx コンテキスト種別の参照 タスク,非タスク sns_dpn ディスパッチ保留状態の参照 タスク,非タスク