ルネサス
vsta_sch 概要 スケジューラの強制起動 C言語形式 ER vsta_sch ( void ); パラメータ なし 機能 RI850V4のスケジューラを明示的に強制起動します。このため,スケジューリング要求が保留されていた際には,“タスクの切り替え”が発生する場合があります。 備考 RI850V4では,本サービス・コールを“コンフィギュレーション時にプリエンプトの受け付け状態を禁止状態(TA_DISPREEMPT)と定義したタスクからRI850V4のスケジューラを起動するための機能”として提供しています。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 非タスクから本サービス・コールを発行した - CPUロック状態から本サービス・コールを発行した - ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
ER vsta_sch ( void );